This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
好。我司新项目使用的是新DMD: DLP3010LC 做板子参考的是TI官方的demo: TIDA-080003 _ DLP3010EVM-LC _DisplayBoard_SCH_RevB,使用的是 DLPC3478 + DLP3010LC+ DLPA2005 。现在已经正常工作了。
我们使用Internal Pattern Mode,请问一个pattern set里面的每个pattern可以单独设置照明LED吗?
您好!
感谢使用TI的DLP产品。
一个Pattern set中的每一个pattern不能单独设置照明的LED。从GUI也能看到,曝光的配置是以pattern set为基础的,而不是pattern。
Best regards