TI E2E™ 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP9000X的可以使用DLP9000的电路板吗?

Other Parts Discussed in Thread: DLPC910, DLP9000X, DLP9000, DLPC900

在做DLP9000X的实验,现在手里有以前使用的DLP9000配套的电路板,请问可以直接用它搭载DLP9000X的芯片,然后让DLPC910驱动吗?

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    首先,回答您的问题是不能。

    DLP9000x需要配合DLPC910使用,DLP9000需要配合DLPC900使用。但是两者之间还是有比较大的区别的,最直观的是DLP9000x只需要一颗DLPC910(FPGA Base),而DLP9000需要两颗DLPC900。两者并不是pin to pin兼容的。

    Best regards

  • 您的回答并没有解决我的问题。

    我再明确一下,我知道要用DLPC910来配合DLP9000X使用,我并没有想用DLPC900来驱动DLP9000X。

    我的问题是:DLP9000X是否可以使用DLP9000配套的子板,也就是软线后面连接的那块搭载DMD的电路板。

    我查看DLP9000手册,DLP9000和DLP9000X的芯片引脚是完全一致的。

    e2echina.ti.com/.../156377

    并且上面网站这个回答的第一个文件指向的DLPLCR9000EVM评估套件,其子板是为DLP9000设计的,而这个回答的意思是DLP9000X和它匹配,与您给我的回答有冲突。

    希望您能给我明确的回复,期待您的回答,谢谢。
  • 您好!

    很抱歉错误理解了你的问题,理解的是指前端的驱动板。

    DLP9000x和DLP9000两颗DMD是Pin to pin兼容的,其机械的安装结构可以完全共用。

    但是存在一些差异:

    两颗芯片的VCCI供电是不同,DLP9000是3.3V,DLP9000x是3.45V,这一点也可以从两个参考设计中可以看到,在DLP9000x的板卡上有一颗TPS54521RHL电源芯片。

    参考设计如下:

    DLP9000x:

    DLP9000:

    针对你的问题:

    DLP9000x可以使用DLP9000的DMD板,但是在前端驱动板在供电的时候需要做修改,供电电压3.45V。

    Best regards