方案是dlp2010+dlpc3435+DLPA2005,目前我的方案是PROJ_ON接1.8v,程序已经烧录进去,但是没有接DMD,开机HOST_TRO 1.8V,是否要严格按照上电顺序才能启动?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果三路电压都正常,那么接下来请确认
1.是否连接了DMD和LED?
2.固件是否正确并且正确烧写到了Flash中?
固件请从如下链接下载:

另外固件是怎么烧写的?
3.DMD接口的主要修改在哪里?
Best regards
已经连接DMD和LED了,固件是读取2010EVM的评估模块里面固件,已经烧录到flash中,dmd接口改动我发照片您看一下
您好!
注意到使用的是Young的光机,您可以请Young提供一个测试的固件,或者也可以从如下链接下载。

请问目前Flash是放在驱动板上还是在光机上?请在确保固件烧写正确后提供读取Flash中固件的波形?
另外请问INTZ,RESETZ,Voff/VBias/Vrst是什么状态?
Best regards
INTZ 1.8v RESETZ 2.5v vofs 10v vbias 18v vrst -14v 都是对的
flash 我设计在驱动板上