TI工程师,您好!
我们自己做的dlpc3478+dlpa3000的板,可以正常投影,但是现在出现了一个情况,就是internal patterns模式下,关闭投图,光机仍有残影现象,请问这是什么原因?

图一为正常投射,图二为关闭投射后的残影
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
硬件上连接了B和G两路LED,LED驱动只有DLPA3000,没有外接LED驱动。
internal模式和evm上配置一样,evm没有问题,但是自己的硬件上有问题。
芯片温度是否会有影响,我感觉芯片温度较高,是否会导致led无法完全关断?存在漏电流情况?
您好!
没有遇到过因为温度造成这样的现象,如果Disable LED是否可以关闭?
目前有多少板子出现这样的情况?是个例吗?还是可以复现的?如果只有B/G两路LED,那么其固件是需要定制的,请问您的固件是TI提供的吗?是什么版本的?
另外可以提供原理图检查吗?
Best regards
您好!
感谢您的信息。
从描述看,这两块板子是个例,其他的板子都是正常的,对吗?
如果是这样怀疑是不是板子上有芯片损坏,导致LED无法关闭,建议您比对正常的板子与异常板子LED驱动部分的电路,信号等。也可以做些交叉实验,或者更换一些芯片,比如DLPA3000,外部的MOS管等。
Best regards