你好,我在使用DLP LightCrafter 4500 Control Software v4.0.0控制设备时遇到了一些问题。在Pattern Sequence模式下,其他设置不变,修改Pattern Period时,出现了投影混叠或者投影顺序有误的情况。例如保持Pattern Exposure为500000不变,当Pattern Period也为500000时,投影正常;当Pattern Period为550000时,投影图片出现了混叠现象;当Pattern Period为600000或更大时,投影顺序发生了错误。请问这是什么原因造成的?bin文件和ini文件,以及不同Pattern Period下拍摄的投影图片请见附件。