使用DLPLCRC410EVM(DLP® Discovery™ 4100 )开发板和 DLP7000 DMD器件进行灰度图像显示时,有时会出现图像抖动的现象,重启后又正常,或者使用iMPACT重新编程一下APPSFPGA后,又能够正常显示灰度图像。下面两个视频分别是显示时有抖动和正常显示的情况,APPSFPGA下载的同样的固件
这个8us的过程中可以加载数据吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用DLPLCRC410EVM(DLP® Discovery™ 4100 )开发板和 DLP7000 DMD器件进行灰度图像显示时,有时会出现图像抖动的现象,重启后又正常,或者使用iMPACT重新编程一下APPSFPGA后,又能够正常显示灰度图像。下面两个视频分别是显示时有抖动和正常显示的情况,APPSFPGA下载的同样的固件
这个8us的过程中可以加载数据吗?
您好!
感谢使用TI的DLP产品。
视频没有办法正常显示。
针对您的问题,请参考高亮的下一句:Waiting this time allows for the DMD micromirrors in that block to settle to a stable state prior to reloading the memory cells underneath with new data.
等待这段时间的目的是为了让memory中的数据准确反映到Mirror上,所以复位的Block是不能加载数据的,但是没有复位的block是可以加载数据的。
从提供的显示方法看,目前使用的应该是Global的Reset,在这种情况下,一旦Reset后是不能加载数据的,包括Clear命令,Clear其实是写0,其实使用中清零这个步骤不是必须的。
Best regards