在APP FPGA 中通过IIC接口对DLPC910寄存器进行配置,有两个问题想要请教:
1、DLPC910被封装成了FPGA,通过IIC改变它的寄存器的值,掉电后,该值会被保留还是又回到了初始状态。
2、DLPC910给出了IIC配置寄存器的操作流程。我想确认下在传输寄存器地址和传输寄存器数据时,都是先传输低位数据、然后传输高位数据吗,比如我想改变0X0028寄存器第8位的值(默认为0,我想设置为1),那么传输地址时,第一个字节传输的是 0010_1000,在传输数据时,第一个字节传输的是1000_0000。不知这样理解是否正确?
另外,官方是否有成熟的寄存器配置上位机软件提供?
期待您的回答!