This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DMD加载流程



DMD在数据加载完成之后,需要进行复位以及稳定。数据手册中明确说了,复位时不能发送新的数据,那在极限情况下,微镜在进行稳定时是否可以加载数据?微镜稳定时间是推荐需要的时间还是必须存在的时间?

望解答!

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    在微镜稳定时,该复位的Block不能load数据,但是其他的Block是可以load数据的,对于正在复位的block该时间是必须存在的。如果使用的是全局复位,那么该时间就是必须的。

    Best regards