TI E2ETm 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP9000是没有VIDEO模式只能5个图片一次的load吗

Other Parts Discussed in Thread: DLP9000, DLPC900, DLP9000X, DLPC910

你好,想问DLP9000是没有VIDEO模式只能5个图片一次的load吗

以及您能看出这个DMD是啥型号的吗

谢谢

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    很抱歉没有理解您的问题,可以更清楚解释一下吗?DLP9000可以与DLPC900搭配使用,是有video模式的。

    从图中没办法看清楚哪颗DMD,请提供DMD或者控制器的照片帮助判断。

    Best regards 

  • 你好,我买的是vialux 的v9001里面用到的是DLP9000x 不过他们的板子上貌似没有任何跟显卡有关的插口,只有一个USB3.0的接口和电源接口
  • 您好!
    ViALUX的V9001使用的是DLPC910+DLP9000X,从其官网可以看到该系统提供了USB3.0的接口和软件的API,并没有视频接口(具体请与ViLAUX联系)。
    DLPC910是FPGA Base的控制器,没有专门的视频模式,通常所有的显示需要用户自行开发,通常用于1bit pattern的投影,请问为什么需要视频模式?
    Best regards
  • 我在使用的时候出现了问题,我想用每1s显示1张8bit图片,但是如果把picture time设置成1s,肉眼就可以看见几张1bit图循环显示,我感觉微镜的翻转时间也随着picture time正比增加,我不知道是否有其他的解决方法,我选择使用60hz对应的picture时间,但是图片复制60次才能保证1s每张图的稳定显示,但这大大增长了对数据传输的要求,而我又有很多数据要传输,所以希望有video模式。

    当然如果能解决微镜翻转时间和picture time的问题,后续问题也就无需考虑。所以您能帮助解决这个问题也可以。

  • 您好!

    不是非常清楚ViALUX的软件是如何工作的,目前的问题应该是ViALUX软件控制的问题,您可以与ViALUX联系解决。

    DLPC910+DLP9000x本身的显示是以1bit的图片为基础的,如果需要显示8bit的灰度图片,那么可以按照灰度显示不同的时间,比如MSB的位图显示时间是LSB的位图的128倍,次MSB的为64倍,以此类推实现灰度显示。

    同时微镜的翻转时间与显示的时间是没有关系的。

    Best regards

  • 谢谢,我会和vialux联系的,我应该是表述有误,是微镜的在某一状态的持续时间,应该是软件的控制问题