This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢使用TI的DLP产品。
首先,请问使用的控制芯片和PMIC芯片是哪颗?
其次,目前可以正常点亮光机吗?在默认模式下是否可以正常显示?如果在external video模式下是否能够正常显示?如何配置的?需要确定是外部输入信号的问题还是配置原因造成的显示异常。
Best regards
您好!
请问之前提到的“使用内部模式是可以正常投影sets中的图片的”是指TPG还是Splash?如果TPG和Splash都可以投影正常(预设的图片和实际投影的图片相同),但是使用外部视频模式有问题,那么怀疑外部输入有问题。
请问目前输入给DLPC3478的Parallel RGB信号是如何产生的,是否满足DLPC3478数据手册中时序和Video Timing Parameter(比如HFP)的要求?
实际输入的视频格式和DLPC3478的配置是否相同?
Best regards
您好!
RGB信号是由fpga产生的,经过调试,目前video模式下投影已经正常,但是目前还存在一个问题,使用external patterns模式时,投影仪并不按照我输入的数据显示,相同数据在video模式下显示正常