This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP6500下DMD的黑白图掩膜



就是请问下,将DMD放入光路中,倒入白色以及黑色掩膜,微镜也已经旋转45度,使激光打在DMD上,使微镜在白色以及黑色的图像下±12度偏转,在同一水平面,可是在白色图像结束,到黑色图像时,为什么+12度的方向上还有光强,在黑色结束后,到白色图像,-12度方向上也是有微弱光强,是由于衍射么,请问怎么解决呢,按道理来说,投白图结束,到黑图时,+12度方向应该没有光强的。

  • 感谢,可是我需要收集白图方向上的光强,可是我现在投黑图的时候,白图现在这个方向上还有些许光强,这样黑白图就都会有光强进入探测器,有办法将这个白图结束后,打黑图时,这个弱光强消除么,是由什么原因产生的呢,我投黑图时,这个白图方向上的弱光强似乎和投白图的光强位置一样,想问下原因,谢谢
  • DMD本身有一定的对比度,另外DMD micro mirror之间有空隙,一定有光反射到你的收集器,由于是激光相干衍射,需要仔细分析你的光路图。这个超出了本尊的技术范围。请提供详细的光路,我找高人分析指点。
  • 在左侧收集白图时的光强,可是现在白图结束了,投黑图,左边正12度还是有部分光强,这个是白黑图相间隔的投的现象

  • 请看看frauhauher 衍射光强分布。