This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP4500: DLP4500

Part Number: DLP4500

我的应用将图片烧录到flash中然后在pattern模式下play。但是由于要显示的pattern太多了,总是需要不停地upload bin文件,时间都花在了烧录bin文件上了。因此我想用video模式,避免不停地烧录bin文件。用户手册中关于video模式的介绍实在太少了。

1.video模式通过HDMI接口上传并显示图片。如果要显示很多pattern,那么这些pattern怎么上传?是每上传一张就要操作一次吗,还是会自动按顺序上传?软件上就有个set,怎么能和放在电脑上的pattern建立联系呢?

2.每个pattern的曝光时间怎么设置?

3.看到大部分单像素成像都用sequence序列模式,而不用video模式,是何原因?

4.我的每个pattern曝光时间大概是500ms,用video模式可行吗?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。