This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题如上。在使用DLPC3478 Internal Patterns的过程之中发现,只能进行连续投影,或者再同一个Pattern Sets 之中进行图像切换,而不能指定投影到某一个Set或者某一个Pattern,导致使用不便。请问一下DLPC3478 Light Control 模式是否有控制投影指定的Pattern的功能。
你的方法没有问题,配置的方法请参考下面的Q&A.
如何来配置投影Internal pattern?
请参考GUI用户指导手册第4.3.2章。首先需要创建一个包含各种不同1D pattern的pattern set,接着选择pattern的曝光时间以及需要使用的LED,最后配置输入输出的触发信号。
目前的GUI软件是不支持投射某个set里面的指定pattern。建议你单独设置一个set,里面只放指定的pattern。
可以尝试一下只做一个set,里面放一张图片或几张指定的pattern。
一个Set里面只能放6个Pattern,而且如果全部都放在一个Set里面,也跳转不到想要停留的图片了
目前的软件没办法指定投某一个pattern。如果用1bit的pattern,最多可以一个set里面放64张。如果是用8bit的pattern且数量大于6张,需要分开成几个set。