This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
负责人您好,如标题所示,想请教一下三者的关系。
自己查了TI论坛很多,得到的结论如下,请告知是否有误。
1,三者关系暂无定论,也没有特定的公式,来规定三者的可用最小值以及最大值。
2,每次新固件发布,都会在release note中写三者的可用timing,也就是说你们测试过,保证精度且可用的timing。
3,DLP EVM GUI当中,只规定了三者的最小值,没有规定最大值,所以,就算设置了一个很大的数,GUI也会执行,只不过可能会出现问题。
以上理解正确么?
对此,我想麻烦咨询一下。
1,Release note中的,Sequence Index是什么意思?比如Internal Pattern Mode Timings中就有写到。这个是指pattern的数量?
2,pre-expo和post-expo只给出最小值,没有最大值,有没有好的办法判断,最大设置到多少合适。
3,亲测,如果曝光数设置过大,会导致自动repeat播放,也就是说点击run once,也会自动重复播放,这时只能断开重连设备。
4,亲测,如果曝光数设置过大,播放8bit pattern的时候,后半程的投影,会有闪烁现象。
请麻烦回答一下,谢谢。
问题追加:
5,我在论坛上找到了,最小dark time的计算公式,是
Tmin pre-exposure dark time = tsequence min pre-exposure dark time * (Tdesired exposure / Tsequence exposure minimum)
Tmin post-exposure dark time = tsequence min post-exposure dark time * (Tdesired exposure / Tsequence exposure minimum)
在release note里找到,最大dark time,是
Tmax pre-exposure dark time = ( 27306us + tsequence min pre-exposure dark time ) * (Tdesired exposure / tsequence minimum exposure)
Tmax post-exposure dark time = ( 27306us + tsequence min post-exposure dark time ) * (Tdesired exposure / tsequence minimum exposure)
请问,这俩公式,多是正确的么?
最小公式可以在GUI里面验证,那最大公式,是TI方已经验证过了么?
谢谢。
1, Sequence index是DLPC3479芯片的内部设置寄存器,对应不同的配置应用。
2,最大值可以根据实际应用和软件的Release note提供的公式进行计算。还可以参考DLPC3479的datasheet的相关描述。
5,这几个公式都是正确的并经过了验证。
Sequence index是DLPC347x芯片内部相关参数,对应不同的expo time,这个index不能通过外部寄存器修改,所以仅供参考。对于一张8bit的单色图,曝光时间可以设为2084-4168uS。 如果是多张图片的话,在一个set里面设置相关参数。内部pattern模式下,图片的分辨率是1920x1080.
多谢回复。
关于这个expo time,还是想请教一下,因为这个涉及到应用环境问题。
因为根据顾客的需求不同,可能需要使用不同的曝光时间设置,所以想明确一下,具体的可行范围,或者如何计算。
1,您的回复是8bit下,2084-4168us,我是否可以认为,无论什么内容的图片,只要使用8bit,无论是横向还是纵向,我都可以设置为这个范围?
2,那1bit呢?1bit的release note里,给出了特别多的范围,我该如何判断?
3,您也提到了多少图片,如果是多张图片的情况下,是否也是跟单张同样的expo范围?
4,另外,trigger out1&2,有时间限制么?
谢谢
你好. 1,是的,和图片内容没有关系。2,1bit的也类似,都可以支持。不同的范围只是对应芯片内部不同的配置。3,也要满足相关公式计算的时间要求。4,请参考DLPC3479规格书上的说明。
谢谢您的回复。
对于问题1,我明白了,8bit pattern,无论是横向还是纵向,什么图片内容,以及pattern数量,单个pattern的expo time都可以设置为2084-4168us。
对于问题2,我还是不太清楚,您说“不同的范围只是对应芯片内部不同的配置”,这句话我是理解了,但是具体该怎么判断?因为您只告知了我,sequence index是内部参数,所以,我根本不知道该用哪个范围,release note里面的1bit参考数据,根据seq index不同,给了好多组。那我换一个问法,1bit的情况下,麻烦给一个准确的可用范围,类似8bit那种(2084-4168us)。
对于问题3,之前您说过,“如果是多张图片的话,在一个set里面设置相关参数。”这句话理解起来就是,在internal pattern的第三步里,直接设置成2084-4168us(8bit)就行?还是说,要根据图片数量,具体调整?
对于问题4,这个我在说明书里没找到具体的范围。
谢谢
你好。
2,简单讲sequence 是指DLPC347x主芯片对DMD的时序控制,不同的输入模式(内部pattern或外部信源),不同的bit数,不同的曝光时间等会对应不同的sequence index。如果以1bit为例,根据想要的曝光时间和对应的公式算出Pre和Post的dark time,然后可以知道对应的是哪一个sequence index。可以参考置顶的DLPC347x Q&A第14个问题。
3,Internal pattern的具体设置请参考DLPC347x EVM user guide 第13~15页:https://www.ti.com/lit/ug/dlpu074a/dlpu074a.pdf?ts=1626769568223&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDLPC3478%253FkeyMatch%253DDLPC3478%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN
4,Triger out 1/2一般只需要设置相对Vsync和Displayed pattern的延时,或者高低电平反转。具体请参考DLPC3479规格书Figure16~19,Figure22~23的说明。