This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLPC3479: 图像模式和光控制模式的区别

Part Number: DLPC3479


您好,

请问一下,

问题一:在dlpc3479中的

              显示模式(display mode)和光控制模式(Light Control mode)之间有什么区别?

              这一部分是否有专门的介绍资料?

问题二:由于我们使用的是外部图像输入,请重点指教一下:

              Display - External Video Mode  和   Light Control – External Pattern Streaming Mode之间的区别?

问题三:我使用FPGA将图像 传送给dlpc3479进行处理,在operating mode 中应该选取上述哪一项?

万分感谢

  • 简单来讲, 显示模式(display mode)就是普通投影模式,可投影TEST PATTERNS,或VIDEO,就是一般投影仪用的功能。

    光控制模式(Light Control mode),就是DLP结构光用的模式,应用在工业3D 机器视觉,3D 深度捕捉等。

    所以 Display - External Video Mode  和   Light Control – External Pattern Streaming Mode区别就是,一个是接收外部视频信号来投影视频,一个是接收外部Pattern来进行投影Pattern并触发相机。