This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DMD窗口是指DMD的Window glass吗?这个不能更换。DLP500YX可以支持红外波段的光,但是要满足规定的最大Power density,如下:
具体你可以参考DLP500YX的datasheet。
谢谢,我想再问一下这款DMD使用的时候发现反射出来的光很容易被芯片周围的固定铝板挡住,有没有可以更换的固定铝板,薄一点的。
你说的固定铝板是DMD芯片内部的还是外部的器件?如果是内部的部件,是没有办法更换的。DMD外部的结构件则可以更换。
就是这块板上面绿色圆圈画的铝板,外部的铝板,就是这个铝板厚度太厚了,挡住了反射光,而且从DMD反射出来的光经过一个透镜之后发生变形,如果DMD导入的是一个正方形,反射出来之后就变成了平行四边形,不知道是怎么回事。
你可以从TI网站下载DMD的安装结构件图纸,上图中所示的铝板名称是2515245-interface。然后根据你的需要可以重新设计或修改这个结构件。
下载链接:https://www.ti.com/product/DLP500YX?keyMatch=DLP500YX&tisearch=search-everything&usecase=GPN