This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] DLPDLCR2010EVM: DLP LightCrafter Display 2010 EVM 的停产公告

Part Number: DLPDLCR2010EVM
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010, DLPDLCR230NPEVM, DLPDLCR2000EVM

尊敬的 DLP 客户和 E2E 用户:

你们好!截至本文写作之时,DLP Lightcrafter Display 2010 EVM (DLPDLCR2010EVM) 已进入停产 (EOL) 状态,TI.com 不再销售。这里,我们将尝试解决在没有 DLPDLCR2010EVM 的情况下使用 DLP 技术进行产品开发时遇到的紧急问题:

问:0.2 英寸 DLP2010 芯片组(不是 EVM)是否仍可购买?

答:是,您仍可查阅 DMD 的产品页面 (https://www.ti.com.cn/product/cn/DLP2010) 来购买器件。如果您想使用该芯片组制作自己的电路板,也可以查看基于 DLPDLCR2010EVM 的参考设计 (https://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00325)。

问:我想评估 0.2 英寸的 DLP 产品,但我不想创建自己的电路板。是否仍有可购买的器件?

答:是,有两个采用 0.2 英寸 DMD 的 DLP Pico EVM 在售

问:DLPDLCR2010EVM 在较高帧速率下支持 854x480 (WVGA) 视频显示。这些 EVM 中是否有一个支持更高的帧速率运行?

答:有。请查看以下规格:

  • DLPDLCR230NPEVM 能够以更高的帧速率(高达 240Hz)运行,最大分辨率为 960x540 (qHD)。在 1920x1080(全高清)分辨率下,仅支持 60Hz 运行。
  • DLPDLCR2000EVM 仅支持高达 60Hz 的视频。

问:我没有 BeagleBone Black Raspberry Pi,还能使用这些 EVM 吗?

答:能。尽管在使用外部视频输入时建议使用上述主机处理器,但这两个 EVM 均可通过任何支持 I2C 的器件在启动或测试模式下进行远程控制。

问:我拥有在 EOL 公告之前购买的 DLPDLCR2010EVM。在哪里可以获得旧软件和文档?

答:我们提供了指向以下所有相关可下载配套资料的链接。如果没有您所需的内容,请创建一个 E2E 主题来联系团队寻求帮助。