This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1、这个链接上面说,0.5.46 版本 External Pattern Streaming 模式 8bit mono 最小曝光为2545µs,最大曝光待定。而Sequence Version 0.5.70 最小曝光为 2555µs, 最大曝光5110µs。是不是说明我换成Sequence Version 0.5.46 的固件能支持更高的曝光时间??
2、更换Sequence Version 0.5.46 的固件 会导致其他什么问题吗?两个的区别是什么?
你好。我需要的曝光时间范围是3ms-100ms,目前的 2555 - 5110 或者 10912 - 21824 都远远不够。请问有解决办法吗?
另外,我们使用的DMD不是LC的,没法使用8.1固件。
目前我们使用的版本是7.0.1,测试发现曝光时间设置40m时,LED Enable 只有18ms左右,导致投影的画面有很大异常。请问有解决办法吗?