Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, DLPC3479
技术支持,您好
麻烦咨询一下这些问题:
1,pattern set,手册上说,pattern set与pattern set之间,有一个load时间,用来加载pattern set中得内容,时长由内容决定,请问,有大概的计算公式吗?或者有没有一个大概范围,比如30us-1000us。
那么是不是可以认为,每次load,是一次性载入一个pattern set里的所有内容,而不是像dlp4500那样一张张的load(230us)。
2,pattern set,请问这个载入过程是什么样的,有没有具体的介绍,比如先读取pattern然后载入图片到内存然后亮灯……
自己的粗略理解是,pre→expo→post→pre→expo……,pre的时候载入图片到内存,然后亮灯,expo投图。
3,能否像dlp4500那样,事先把图片与ini烧入bin,机器开机后直接播放指定的序列,如果能的话,麻烦给个教程。
是否有替代方案,我在evm gui的update flash image里发现,只有用于展示的4张splash image可以替换,没有ini或者bmp载入,亦或者是batch files和pattern data file对应此功能?
4,存在像dlp4500那个swap机制吗?如果投图超过2张bmp,投之后的bmp会发生swap时间。这个我没查到。
5,关于programmer guide,里面清单介绍了很多指令,从0x05到0xED,但是我在最新的evm gui的command log发现了ED以后的指令,请问这些指令有清单吗?
不好意思,问题有点多,一直在批发用TI的4500,现在打算升级4710。
谢谢