This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLPC3478: DLPC3478 + DLPA3000 (DMD是DLP3010)固件

Part Number: DLPC3478
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLP3010, , DLPA3000, DLP3010LC

https://e2echina.ti.com/support/dlp/f/dlp-products-forum/181410/dlp3010-dlpc3010-dlpa3000  此贴已经结贴,不能回复!

     我司 DLPC3478 + DLPA3000驱动板,DMD是DLP3010 固件,用DLPC3478 + DLPA2005的固件驱动不起来。

     DLPC3478的B1管脚 DMD_DEN_ARSTZ 不接DMD的时候,是高电平,接DMD后,刚上电的时候有一个高电平脉冲,之后一直低的。

查论坛,发现有 DLPC3478 + DLPA3000 固件,是否能提供一份呢? 我的邮箱是:dengzhensheng@sunystar.com  。

  • 请问你的DMD完整的物料号part number 是什么?

  • DMD我司使用第三方的模组(带镜头,带外壳),DLP3010,后缀暂时不知道呢。

    第三方的模组厂家给我司提供了固件:dlpc347x_7.3.1_3478_3000_tianruishixun_202109280951_ledoff.img

    之前的描述有误。烧的是3478+3000的固件。

    问题卡在这了:DLPC3478的B1管脚 DMD_DEN_ARSTZ 不接DMD的时候,是高电平,接DMD后,刚上电的时候有一个高电平脉冲,之后一直低的。一直低,DMD一直处于复位状态,肯定工作不了,所以无投影。

  • 光机厂提供的固件在相同的硬件上是否测试没有问题?如果固件没有问题,你需要检查一下DLPC3478开机初始化失败的原因。建议检查几个地方:电源,SPI Flash读取,DMD_LS信号通讯等。

  • 固件在相同的硬件上也不行,不确定固件是否是否有问题,所以,能否提供一份固件?

    DLPC3478开机初始化失败的原因。----------3478初始化失败了吗?HOST_IRQ我的这个信号正常。“HOST_IRQ 信号是一个有用的指示, 其指示 DLPC34xx 内部的嵌入式 Arm CPU 正在成功引导。 接通系统电源并且 PROJ_ON 变为高电平后, HOST_IRQ 应该变为低电平。

  •  是否能提供一份原厂固件呢?做对比测试。DLPC3478 + DLPA3000 固件,驱动 DLP3010AFQK。我的邮箱是:dengzhensheng@sunystar.com  。

    谢谢了,希望能提供一份啊,谢谢、谢谢、谢谢、跪谢了。

  • 请发邮件给我mengao-zeng@ti.com

  • 你好,我也遇到同样问题:我们需要编写 6 个pattern sets。 每组有4-5张图片,总大小约为36M。 但在实际中,我们不能添加超过3组的pattern sets,并且投影完成后,只会投影pattern set1,其余的组不会被投影。

    能将固件发一份给我吗,我的配置是:DLPC3478+DLPA3000,光机DMD是DLP3010LC。

    我的邮箱是1106439761@qq.com

    谢谢

  • 你好。建议检查一下是8bit的pattern还是1bit的。DLPC3478支持的internal pattern数量如下:

  • 就像你给出的规格,我们是使用8it,但是每个pattern set 都没有超过6组。每一组图案对多也只有5张。但是debug仍然报警,显示为:package size exceeds the size allocated in flash.

  • 就像你给出的规格,我们是使用8it,但是每个pattern set 都没有超过6组。每一组图案对多也只有5张。但是debug仍然报警,显示为:package size exceeds the size allocated in flash.

  • 如果8bit的图片,3478总共最多支持8张水平条纹或6张垂直条纹图片。

  • 是8组还是8张,因为在别的设备上,我们同样的图片数量,烧录投影是没有问题的。

  • 此问题已解决:不是固件问题。是单片机的输出管脚PROJ_ON问题。PROJ_ON用万用表量是高电平(可能万用表量不出来),用示波器量,发现有不间断的低电平信号,并且用示波器量的时候,RESETZ信号也变得不正常,为低电平。

    解决办法:将单片机的 PROJ_ON  置高延时加长,重烧单片机程序。示波器量PROJ_ON信号正常,DMD_DEN_ARSTZ信号正常,DMD_LS_CLK也能量到120MHZ时钟,就能投影了。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。