Part Number: DLPC230-Q1
Other Parts Discussed in Thread: DLP5530PROJQ1EVM, DLP5530PGUQ1EVM
问:
[页面正在构建中]
此常见问题解答页面旨在指导用户评估和开发 AR HUD(增强现实抬头显示)解决方案。
目录:
DLP 汽车产品信息:
- 要浏览com 上的 DLP 汽车产品页面,请访问此处。
- 要了解 DLPC230-Q1 芯片组,请访问此处。
- 要浏览 DLP5530Q1-EVM 电子产品专用页面,请访问此处。
- 要了解 DLP5530PROJQ1EVM 内部投影仪评估模块,请访问此处。要了解有关 True Green 版本的更多信息,请访问此处。
- 要了解 DLP5530PGUQ1EVM 图片生成单元投影仪评估模块,请访问此处。
DLP 实验室:
以下链接提供了相关培训课程,可帮助您详细了解 DLP 技术。
EVM 的开箱即用演示:
本部分将介绍 EVM 的开箱、连接和启动,论述和演示其基本设置和配置设置。
要控制 EVM,客户需要通过点击此按钮来安装并运行 DLPC230 Control Program Lite。请注意,客户需要创建一个德州仪器 (TI) 帐户。
如果客户或德州仪器 (TI) 员工想要访问功能齐全的完整版 DLPC230 Control Program,请联系 DLP 汽车应用工程师。
要创建和定制将刷写到 EVM 上的系统设置,需要向 DLP 汽车应用工程师申请 DLP Composer for Automotive 应用程序。
1. EVM 入门 [待办事项]
开箱即用设置 [待办事项]
要访问 DLP5530PROJQ1EVM 用户指南,您可以在此处找到相关链接。有关其他 EVM 的不同用户指南,可在 TI.com 上找到。
下面的视频介绍了如何使用 DLPC230 Control Program 调整简单的显示设置并将计算机上的外部内容显示到 EVM 上。
2. DLPC230 Control Program 概述 [待办事项]
请参阅以下 html 页面的“DLPC230 Control Program 帮助”用户指南,大致了解所有功能和设置。
8168.DLP Control Program (Automotive) Help.mhtml
3. 如何刷写 EVM
下面的视频介绍了在 EVM 上保存和备份当前刷写映像以及将新映像刷写到 EVM 的步骤。
4. DLP Composer 指南
在 DLP Composer GUI 中,顶部有一个“Help”按钮。按下“Help”按钮,将打开指向“DLP Composer 帮助”用户指南的链接。确保选择“Head-up Display”选项。


设计注意事项:
以下部分将介绍在执行校准等步骤之前必须考虑的系统设计注意事项。
- 光电二极管放置
DLP HUD 系统利用控制环路中的光电反馈进行 LED 驱动器控制,因此光电二极管是光电反馈过程的一个重要部分。
在系统设计过程中,必须仔细考虑光电二极管的放置,这可能会影响后续的系统性能和校准扫描结果。若系统中的光电二极管放置不当,将会限制系统性能和动态范围,并且在校准例程期间几乎无法补偿或克服由光电二极管放置不当造成的系统限制。
理想放置的光电二极管将为系统目标白点处的三个 LED 分别产生平衡的强振幅。

请参阅以下文档,其中更详细地讨论了光电二极管的放置。
校准过程:
对于每个系统而言,校准过程都是一个重要的步骤,我们提供了以下内容来帮助您开始校准。
- 了解校准过程
下面的 PowerPoint 将介绍校准过程。
DLPC230 Calibration Introduction.pptx
- 了解校准设置
下面的 PowerPoint 将介绍开始校准过程所需的所有设备以及硬件和软件设置。
2465.Calibration Setup Guide.pptx
2.1 更新嵌入式软件包 [重要事项]
下面视频将介绍正确更新嵌入式软件包的步骤。如果未完成此步骤,所有校准数据可能会与软件存在兼容性问题,导致不得不重新执行校准例程。
2.2 电动 USB 滤光片转轮设置和测试
此视频将介绍如何拆卸和插入滤光片转轮,以及如何测试电动 USB 滤光片转轮的功能。将需要一个软件来控制视频中所示的滤光片转轮,该软件可在下面的链接中找到。
3. 运行粗略组合查询器 Python 脚本
此视频将展示使用该控制程序和 Python 脚本查找非连续模式粗略组合的步骤。
4. 校准过程的连接和初始设置
下面视频将展示连接 EVM 和色彩分析仪以开始校准过程的步骤。
用于量产校准的命令行界面教程 [待办事项]
5. 校准例程
下面的内容将介绍运行校准例程的步骤。
DLPC230 Calibration Routine edited version 2.pptx
6. 解读校准扫描结果
下面的视频将介绍对校准扫描结果的解读。
6.1 解读粗略亮度范围图
下面的视频将介绍如何解读和调整粗略亮度范围图,该图绘制了所有粗略组合亮度条和温度扫描结果。
6.2 解读扫描数据和目标色点匹配
下面的视频将介绍扫描生成的扫描数据信息, 还将根据“生成的校准文件”日志讨论色点匹配。
7. 解读单元扫描结果并生成校准二进制文件 [待办事项]
介绍如何选择最终粗略组合的教程。[待办事项]