Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, , TIDA-080005
你好,按照曝光参数设置(下图红框所示),还是一样的报错:
麻烦提供一下帮助,感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,按照曝光参数设置(下图红框所示),还是一样的报错:
麻烦提供一下帮助,感谢!
DLP-EVM-GUI-3.1.0.6-Setup.exe
https://software-dl.ti.com/dlp/pico-fw-selector/
测试没有问题的。
DLPC3479_16_1bit_pattern.binFWSel_DLPC3479_DLPA3005_pm2_i2c0x36_v8p1p1.img
这个文档是EVM的使用,没有对save pattern的描述 。当前已 实现了包括 :
使用已有的img更新firmware;直接投影44张1bit的pattern,并输出相应的trigger out;
但是问题是,需要生成新的img,里面需要有pattern timing描述的bin文件,这个我生成的时候点save pattern会报错:“pattern timing are not validate”,这个解决不了。
能否按:
生成一个bin文件给我?或者帮忙指出表中timing的问题
期待回复,感谢!
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/DLPU112
按照第7页updating the firmware, 加入对应的配置文件
你好,感谢多次回复。
我的根本目的 是想实现:上电之后,自动播放设定好的图(按设定timing),而不需要再使用PC,从GUI里载入。
问题1:我应该怎么做呢?在GUI/ Light Control /Internal Pattern/ 4.program flash /program and load pattern 这样能 实现非易失么?
问题2:我发现,按上面 program之后,拔掉USB线,还能正常投图,是否可以每次都这么做(GUI里载入,然后拔USB线)?
问题3:firmware的作用是什么,是DLP4710的工作配置么?是否包括了 pattern,所以需要edit firmware再update firmware 才能实现我的 目的 ?
按照update flash image步骤可以实现您的理想。
1. 可以。
2. 通过这个步骤,加入前面配置的pattern文件到flash,里面有个步骤需要加入pattern,您练习一下就明白TI的真情实意。
3. 用command log记录的i2c配置加入启动,就能实现重新上电自动刷新。
参考https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu074
第19到26页。
你好,根据你说的“i2c配置加入启动”做了一些尝试,但是还是没有正常工作,麻烦解答几个问题
1、硬件连接问题。对DLP4710EVM-LC,没有找到原理图,根据dlp4710evm-g2的原理图,焊接了R177/R178,
现象是 :a) GUI无法连接
b) 通过J11口配置的I2C有响应,ACK处有电平拉高。
这样连接R177/178对么?或者硬件上需要做什么别的操作?
2、当前根据command log,发现只需要写入两个寄存器就能够播放 已烧录的pattern和timing:
0x360504 和0x369E00FF
这样做对么?如果不对,还需要什么寄存器?
struggle很久了,急需帮忙!
1.请仔细核对原理图:https://www.ti.com/tool/TIDA-080005; https://www.ti.com/lit/pdf/tiduep4;
和注意点:https://e2echina.ti.com/support/dlp/f/dlp-products-forum/180903/dlpc347x-dlpc343x
2. 关键命令在https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu081有说明。
如果紧急项目,抓紧联系TI当地办公室工程师。