Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005,
DLPC3478+DLPA2005+DMD3010
我们使用的是Internal patterns模式,有两个pattern set,其中set1包含12张1bit图片,set2包含1张1bit图片;
投影顺序为①以B光投影set1的12张图片,然后②以R光投影set2的1张图片,再③以G光投影set2的1张图片,最后④以B光投影set2的1张图片;
问题现象:投影帧率在1250hz上下,②原本应该投影R光的,非常容易没有投R光,而是B光
当设置前后沿为0.154ms,曝光为0.46ms时(投影帧率1300),非常容易出现上述问题;设置前后沿0.2ms,曝光0.4ms时(投影帧率1250),也会出现这个问题,但是出现频率会低一些;
想请问R光没有切换过来的原因是什么?以及有没有比较好的方式避免该问题?
best regards