Other Parts Discussed in Thread: DLPA2000, DLPC3433
想詢問頭戴式顯示器光路設計的相關問題下圖為我們的規劃的電路方塊圖
目前使用的方案為DLPC3433 DLPA2000 DLP3010所組成系統(雙屏)
HDMI Receiver( )使用為TMDS轉MIPI DSI訊號與Reference Design的RGB888不同
想詢問這邊Firmware需要做哪些的改動,亦或DLPC3433會自動辨別此訊號源的種類,來進行訊號捕獲與切換?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Chen
謝謝您的回覆,想了解此Firmware要如何取得呢?購買EVK?
或需要連絡相關單位進行購買呢?
-----------------------------------------------------------
這邊理解的Firmware 是調整這些,不清楚是否為此
閱讀此份DLPC3433 Programmer's Guide
0. 使用MCU上I2C通訊介面與DLPC3433進行連接,並且在開機時,寫入相關參數
1.須修改Address:Write input Source Select(05H),並且寫入Value:External Video Port(0H)
2.並且修改Address: Write External Video Source Format Select(07H),並寫入value: DSI (00H)
3.需要Config GPIO_01與GPIO_02來選擇MIPI LANE 數量... ... etc
不同的option是DLPC和DMD之间的电气连接方式不同,为了方便layout,具体可以参考相关芯片的datasheet。 请问你们的光机是从哪里购买?光机厂可以提供不同的firmware