Part Number: DLP5531Q1EVM
TI工程师你们好,我现在有一套DLP系统,型号如标题,我通过DLPC230 control program上位机控制DLP系统点亮,系统上电后可以正常通讯进入standby模式,但当我尝试进入display模式,报出如下图所示的故障码。

以上,我该从哪些方面确认是硬件或者软件的原因?谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DLP5531Q1EVM
TI工程师你们好,我现在有一套DLP系统,型号如标题,我通过DLPC230 control program上位机控制DLP系统点亮,系统上电后可以正常通讯进入standby模式,但当我尝试进入display模式,报出如下图所示的故障码。

以上,我该从哪些方面确认是硬件或者软件的原因?谢谢。
请正确下载安装Cheetah USB driver,正确连线。通常进入standby模式的原因是因为controller与DMD之间连接异常,或者DMD损坏。
您好,我仍然无法正常使用系统,后续能否安排工程师技术支持,我可以将我有的DLP系统寄给你们帮忙分析;
另如果系统正常,该系统具体支持哪些功能?如支持投影的图像、自动调光等。
以上,感谢您的回复。
建议您更换DMD进行交叉实验验证,若是DMD或其他硬件损坏,可以通过购买渠道联系客服,询问相关质保政策后进行更换。若系统正常的话,投影调光这些都是可以通过Control program来进行控制的。
尝试从另一可正常点亮的系统上拆下DMD安装,报一样的故障码;我有几点疑问:
1、能否提供售后服务的联系方式?
2、如系统正常,能否展示投影的效果图?需要投影的图片是否可以通过上位机烧写?需要烧写的图片是否只支持bin格式?能否提供图片转bin格式的工具?
1. 售后服务您可以通过您的购买渠道去获知。
2. 可以通过上位机烧写,可以存图片在flash里,bin文件是固件。
Dear Fortune,
There is something wrong with the debug line between CHEETAH and DLP.
Could you please tell me where can i buy a new one?
Or what the key words to serch the white terminal on the internet?
Please Refer below picture.
我是想要了解DEMO上面的连接器型号,可以自己做一套线束,网页上也没有这种单独的线束可以售卖,是用于适配TI的DLP DEMO的。
请帮忙查看下图标识的连接器的型号。谢谢
针对您说的前一个线坏掉的问题,在淘宝上买几条7pin的排线,可以搜索SH1.0mm端子线,然后替换掉坏掉的线材部分。如图所示,针对这几个连接器型号的问题,我去查一下再回复您。