你好, 我这边目前遇到的问题是当Source选择Splash Screen时,光机能正常显示。改为选择FPGA Test pattern或者External Parallel Video时,输出没有任何变化(仍然显示原先的Splash screen)。请问这种情况该如何调试?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好, 我这边目前遇到的问题是当Source选择Splash Screen时,光机能正常显示。改为选择FPGA Test pattern或者External Parallel Video时,输出没有任何变化(仍然显示原先的Splash screen)。请问这种情况该如何调试?
请检查是否打开了image_freeze功能,是否可以切换成internal test pattern
感谢您的回复。image_freeze功能确认是关闭的,切换到Internal Controller Test Pattern能正常显示,切换到FPGA Test Pattern就不行。
大概率为FPGA与DLPC3436之间通信异常,请根据programmer guide确认FPGA状态,并且根据reference design检查硬件连接
好的,我们去检查下硬件连接。
另外,想问下,我们通过Composer能读到FPGA Version以及FPGA Status都是正常的,这是不是说明FPGA本身是正常启动了,只是视频输出部分可能有问题?
如果能够读到版本号了,可以先确认一下烧写的FPGA版本号是否和固件版本是对应的一版。另外我们的软件默认上电应该输出的是FPGA test pattern,请问上电是什么状态?黑屏吗? 可以测量一下FPGA_RDY有正常拉高,同时测量一下Vsync 信号,确保是否FPGA有正常输出图片信号。