Other Parts Discussed in Thread: DLPA2000,
工程师您好,我使用DLPC3432+DLPA2000+.23qHD DMD的系统,想问一下如何确认各种情况下HS的Sub-LVDS的速率?
datasheet中说HS最大600MHz,LS固定120MHz。
传输速率是一直不变的吗?什么时候会通道减少,悬空通道的设计依据是什么?
谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 传输速率是由controller控制的,内部算法会根据需要传输的视频、图片的大小,分辨率等匹配合适的速度,若数据大帧率高,速度一般就会拉满。
2. 请问您说的是那个脚悬空。