Other Parts Discussed in Thread: DLP3010LC, , DLPA2005
dlp3010lc+dlpc3478+dlpa2005
我们在使用internl patterns模式下,用fpga配置投影1个set,
set1用B通道投影13张图,set1用R通道投影1张图,set1用G通道投影1张图,总计15张图,
投影速度1250hz,曝光前沿0.2ms,曝光0.5ms,曝光后延0.1ms
现象:用fpga每隔40ms控制发送trig once的指令使其投影,投影图片数量有时候会不对,配置的15张图,有时只有14张(少一张),有时有16张(多一张),出现少一张的情况往往持续出现,出现多一张的情况往往每间隔7次trig once 会出现一次多一张图的情况(多图少图通过trigger out2通道看出)
后续测试8.0.0的固件版本,上述问题出现概率大大降低,但是还是出现了一次(每隔7组trig once 出现一次多一张图)
想请问下该问题是与和相关的,以及是否有8.0.0以前的固件版本可以提供测试?