您好!
目前想要通过DLP6500对目标物体进行投影,使用ni数据采集卡对信号进行测量,需要实现DMD微镜翻转一次,输出同步脉冲,控制数据采集卡同步采集。
请教以下几个问题:
1.需要投影的图片数量达到千张,因此 Pattern On-The-Fly Mode 模式并不适用,Video Pattern Mode模式是否能够满足我的需求?
2.关于Video Pattern Mode模式,用户手册中“验证视频源是可显示的”,请问应该如何操作?
3.关于Video Pattern Mode模式,只能单次对图像的参数(深度,颜色等)进行设置吗?能否批量设置?
4.使用DLP6500进行外部触发时,应该选择哪一个Trigger端口?
求教。