我们想验证自己的光路结构,但是不清楚如何单独去控制镜片的状态,sdk里面有预留控制镜片翻转的接口出来吗?还是上位机通过指令就能控制呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是通过MCU和DLPC之间的RGB总线来传输图像并控制微镜的翻转的。DLPC150和DMD之间的通信协议并不开放,目的在于降低客户开发难度以及保护DMD。DLPC150会自动实现将RGB输入的信号转换为DMD能够识别的信号并发送给DMD。可以通过控制输入的RGB信号来控制相应的微镜。
参考设计:
http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00554#technicaldocuments
EVM:
http://www.ti.com.cn/tool/cn/DLPNIRNANOEVM
谢谢
有没有预留控制rgb信号的接口呢,比如可以通过输入一幅自定图像,然后设备根据自定图像翻转
感谢您的回复,您说可以控制输入的RGB信号来控制相应的微镜不是控制输入图像的意思吗?还是说我不管输入怎么的图像它都是安装自动设定来控制微镜翻转的?那我又该怎么给入rgb信号呢,这里确实没太理解,还麻烦解答下,或者哪里有关于单独控制这部分的参考呢?
RGB不需要用户控制,只需要将想要投影的视频或图像以RGB888的格式输入给controller就可以,cotroller会自动根据你输入的信号控制DMD翻转和RGB三色灯点亮。
给入图像的接口有没有现成的呢,类似文档这里的写文件指令,还是说这部分需要自己实现?
感谢,具体应用端该调用哪个指令去给入图像呢,我没有找到这部分相关的
怎么烧呢,有相应的烧写工具吗?应该不用把flash取下来单独烧写吧?