test pattern可以正常投图,internal pattern无法投图,LED不亮。
实测波形:internal pattern无法投图时,LED_SEL_0和LED_SEL_1无波形,cypress和master 3479之间的I2C有信号发出
test pattern正常投图是,LED_SEL_0和LED_SEL_1有波形,cypress和master 3479之间的I2C有信号发出
无法投图时,master和slave各路电源正常,初始化完成信号HOST_IRQ为低电平
请帮你分析一下,谢谢!