Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005,
1 原理图设计是根据参考设计设计的
2 元器件是使用参考设计的元器件
3 在长时间工作时候会出现投影停止,通过IIC可以读取到芯片的信息。 投影停止时间是不确定的,运行2小时-24小时都可能出现不投影问题。
我们的功能和工作模式: 使用DLPC3478+DMD3010LC+DLPA2005光控制常景。
我们的IIC控制信号逻辑:初始化DLPC3478---》 START-->写电流值--》stop--》delay--》 START-->写电流值--》stop 一直循环进行光控制。
初步测试到是写IIC信号导致DLPC3478异常,无PAT_READY信号输出。
请帮忙分析可能是什么原因导致长时间运行投影停止。谢谢