尊敬的工程师,
您好,我是来自武汉精测电子的陈胜锋,我们公司是做色彩分析仪产品,我们有个客户做HUD汽车抬头显示,需要用到DLPC120 Automotive Control Program的软件做DLP光源的白平衡校正,通过我司的EYE2色彩分析仪采集亮度和颜色数据,再把数据反馈到DLP 3030 Q1芯片中,修改电流和占空比,完成白平衡的校正,在校正中会用到用到该软件,但目前该软件并不支持EYE2,DLPC120软件无法和EYE2通讯,我们了解到该软件是支持柯尼卡美能达的色彩分析仪(CA210/CA310/CA410),我司的EYE2是和CA410对标的产品,各方面性能、精度和SDK通讯方式都接近,并且今年上半年在大陆市场出售过2000支EYE2色彩分析仪,这个销量差不多是柯尼卡美能达CA410去年在大陆市场的一半,我们后续还会有一些客户会用到TI的产品,想问一下TI是否能把我司的EYE2导入到这个DLPC120软件里面,支持我司的EYE2色彩分析仪呢?我们可以提供SDK和通讯协议,或者可以参考柯尼卡美能达的CA210(或CA310/CA410)那样的方法来导入我司的EYE2色彩分析仪。