目前的应用中,我们把Internal PatternSet写入到Flash中,使用时从Flash中load出来
我看了DLPC-API-1.10的sample code,
else if (LoadFromFile)
{
/* Load pre-build Pattern Table and Sets */
LoadPreBuildPatternData();
LoadPatternOrderTableEntryfromFlash();
}
它支持从文件中load Pattern Data,但load完后,还是先写入Flash,然后再从flash中loader出来
我想问的是:能否从文件中直接load pattern data,经过转换后,直接使用,而不再需要写入到flash
这样替换起来会很方便,速度上也快些