This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP4710EVM-LC: 关于以上型号评估模块的LED灯问题?

Part Number: DLP4710EVM-LC


已购买DLP4710EVM-LC评估模块。我们在使用中,想将RGB LED照明模式更换成单光源照明。在断开RGB LED中的一路(或两路)供电线后,整个评估模块就无法工作。

现在想请问:① 出现这个现象的原因是什么?② 如果我们想仅使用G(绿色)LED工作,而断开其余两路LED供电线,应该如何操作?