你们好!
我们想验证TIA1的工作原理和传输噪声。因此,我们在引脚73和74之间串联了一个电阻,并切断了PD环路。然后,我们通过DLPC230控制程序读取TIA1的输出电压。问题是读数输出与我们根据TIA1的trim和input/ dark offset计算的值不匹配。由于读取值是TPS99000中ADC的采样值,并且其采样频率较低(采集一帧),因此我们希望以另一种方式测量TIA1的输出波形。引脚 69 和 70 的内部连接电路启发了我们,我们发现 TIA2 的输出端存在一个 RC 滤波器,如下图所示。所以我们想知道我们是否可以通过引脚 74 获得 TIA1 的输出波形。非常希望您向我展示 TPS99000中引脚 74 和引脚 73 之间的内部电路,非常感谢!