如标题所述,我使用Jetson Nano通过I2C接口控制光机投图,光机会有一定几率出现不投光的现象,并且无法恢复,只有光机断电并重新上电后,才能正常工作。这个问题在多台设备上都出现过,出现的时间是随机的。为了方便重现,我通过i2ctransfer命令配置光机,按照使用中的配置方式,首先执行了Test Pattern Generator Mode,接着是正常运行在Internal Pattern Streaming Mode,然后我增加了模式切换模拟故障状态,发现光机就不能正常投图了,我们也没有手段恢复,除非断电重新上电。为了保证产品的正常使用,首先想确定一下,有没有DLPC3478的软件复位等手段可以在不断电的情况下恢复光机的正常运行;再有就是否有配置上的建议,或者其它方面的建议,避免出现这个问题。非常感谢!
下面是在nano中运行的python脚本,就是上面所说的测试方法: