你好!
我们正在使用DLP3021LEQ1EVM开发板,通过DLP compser和DLP Control Program软件进行操作,想知道如果重新开发DLP3021-Q1产品,是否还可以用此软件,有哪些限制,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
我们正在使用DLP3021LEQ1EVM开发板,通过DLP compser和DLP Control Program软件进行操作,想知道如果重新开发DLP3021-Q1产品,是否还可以用此软件,有哪些限制,谢谢
composer和control program都是通用的,没有限制,如果使用过程中有问题可以咨询你们公司对应的FAE或sales
https://www.ti.com/product/DLP3021-Q1#software-development
https://www.ti.com/lit/zip/dlpc137
https://www.ti.com/lit/zip/dlpc135
但是只能用DLP3021对应的composer和control program,和其他dmd的composer是不兼容的。
MCU的代码是开放的,可以根据你们自己MCU开发软件代码,project file指针对DLP这部分,FPGA由于包括FPGA本身程序,并不支持其他型号。
dmd完全由DLPC控制,FPGA和MCU也不会同时使用,具体请参考datasheet,user guide. 无论是MCU和FPGA都是直接控制DLPC进行一些数据处理。