This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP6500FLQ: WIN11不显示投影内容,Firmware里面内容全部都是×

Part Number: DLP6500FLQ


换了主机后,WIN11系统连接可以连接HDMI线,会被认定为外接显示器。

但是另外一个USB口识别不出,打开GUI软件后,在视频模式和图案模式都不能打开,Firmware里面内容全部都是×,不能自己识别。

按照之前系统操作,会出现Unable to set IT6535 Power Mode!的错误。

之前提问过这个问题,有大神说是usb驱动问题,疫情回到实验室后上午更新了驱动程序,可以使用了,下午关机重启之后,又不能使用了,重新卸载驱动,重装驱动,还是不能使用,还是上面那个问题。

求各路大神指导!

  • 换了一台同样配置的台式机,第一次连接投影仪可以使用,但是重启之后还是上述问题。用本人笔记本,也是win11系统,连上投影仪可以使用,重启后就不能使用了。另外又拿了一个笔记本,win11系统,重启后可以使用,十分疑惑

  • 建议用低版本windows系统试试,这些GUI软件开发测试的时候都没有去做win11兼容测试的。

  • 已经自己解决,换了win10还是一样,不知道是不是新的电脑的问题。关机后开机可以使用,但是重启就会出现上述问题。出问题后在系统的外接设备界面删除投影仪,在重新插入自动配置后就可以了。