如题,DLP4710EVM-LC的GUI上无法输出pattern set,具体是:
1. 多个set时无法输出图片;
2.单个set内有多张图片,则仅能输出单张图片。
这是为什么?
我使用的是DLPPicoDisplayAndLightControl.2.2.0.6.Setup.exe,而非DLP LightCrafter Display v7.4 Setup.exe,因为DLP LightCrafter Display v7.4 Setup.exe安装后的软件没有Internal Pattern模式,无法输出自己的图片。

在软件内使用的是下图的run continuously按钮:


最后,DLP LightCrafter Display v7.4 Setup.exe安装后的软件有下面的报警无法get到信息,是为什么?