This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP4710EVM-LC: External Patterns 显示问题

Part Number: DLP4710EVM-LC

在使用External Patterns,同时连接HDMI,将DLP当作第二显示器的情况下,DLP的输出结果如下图:

可以看到这是屏幕的扩展,请问这是什么情况呢?

  • 你设置的display模式还是light control 模式?

  • 您好,我在display和Light Control模式下都做了测试:

    将J8和J9的Pin1和Pin2相连的Display模式:

    将J8和J9的Pin2和Pin3相连的Light Control模式

    已经在官网上重新下载Fireware,但是结果基本类似

  • 复制屏幕的时候是否正常?有正常输出过外部信号源吗?

  • 在External Video Port模式下,可以正常显示扩展后的屏幕,但是在External Patterns Streamin下就会出现异常。在查阅其他帖子后,我通过Windows设置调整了DLP(ITE6081)的分辨率(60HZ),上述屏幕撕裂问题已经得到解决,现在的问题是颜色显示不太正确。

    这个是DLP4710EVM-LC的GUI界面:

    这个是投影的实际结果:

    一个有趣的现象是当使用手机录制投影结果时,图像从底部到顶部会出现连续的颜色变换

  • light control模式本身就不用于视频播放,LED开关叠加方式和display模式不同,所以颜色不对,你会拍到明显的颜色变换,因为开关灯速率相比display比较慢。

  • 非常感谢,那么请问一下在该模式下如何设置才能让LED开关叠加方式与Display相同,因为最终目的还是希望DLP能够显示出正常的颜色

    还有一个问题,如果要使用Light Control中的External Pattern Streaming模式的话,Windows系统似乎也可以设置DLP的帧率,这和该模式会有冲突吗

  • 没有办法设置,这个模式就是这样工作的,如果显示颜色好的视频,请用display模式。 不是很明白你说的window设置帧率指的是什么,应该只能修改你外部信号的帧率,要和内部匹配起来。

  • 感谢回复,已经打算采用External Video Port的方式投影pattern。关于Window设置频率,可以看下图:

    想再请问一下在windows系统上设置的帧率,比如60,是否意味着即使投影单张图案,DLP也会按照设置的帧率,一秒内刷新该图案60次呢?

  • 这个只是你传输过来的视频信号,更改帧率是会自动锁定的,一秒刷新60次,但是如果你值得是light control模式下的曝光帧率,这个是根据你自己参数配置来进行的,具体参考programmer guide.