Part Number: DLPC3479
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC, DLPC3439,
Ti工程师,您好,
DMD是DLP4710LC,控制芯片3479,使用Light control Internal patterns模式,
下载的是8bit条纹图片,一共8张,设置曝光时间是在以下范围内:

光机组装好验证各项画面功能正常,运行测试了几天
把光机组装装到设备上时测试验证投影画面,触发相机拍照也是正常的,也是运行测试几天,
然后设备到了另外一个现场测试发现有小机率偶尔出现投影画面异常。
以下是画面异常的照片,是触发相机拍照的:

这张可以看到投影的画面左右不正常,像是DMD不能成功加载显示下载好的条纹图片,
投影画面一半加载显示了一张条纹图的一半,投影画面另外一半是其他条纹图的一半
(另外一半不知道是DMD加载错图像数据,还是DMD没有刷新加载新图像数据)。这种出现机率非常低。

这张可以看到投影的画面的条纹不正常,同一种条纹 条纹线明暗度不均。这种出现机率大一点。
请问这种可能的原因是什么,如何排除或解决?