This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想询问一下,dlp3010的外部流控制模式下,我选择的RGB模式,3为8bit图。我查看了dlpc3478的手册和原理图后。
我理解的,当我通过hdmi线连接电脑屏幕的时候,电脑将rgb3通道,每个通道8bit位图传送给dlpc3478后,根据每个通道信息进行dmd投影和led控制。
这样的话,上一副图中,每帧3个patters,应该是(0-7)位红色照明,(8-15)位绿色照明,(16-23)位蓝色照明才对。但是gui显示的是每8bit图像信息都通过了rgb照明,这个示意图我不太理解。
想请问一下我对在外部流光控制模式下,hdmi线连接电脑屏幕进行投影这个过程的理解是否有问题。
谢谢!!!
使用电脑HDMI实现video pattern模式不是这样的。
external video pattern模式通常需要前端FPGA来实现或者需要HDMI高端显卡编程实现,需要先将要显示的pattern图片排列好再通过RGB888输入给DLPC3478(external video pattern模式)。
你使用HDMI链接就是投影机模式,实现不了你需要的功能和目的。
因为我现在身边没有带HDMI口的FPGA板子。所以我想的是在电脑屏幕播放30hz的视频,将电脑端dlp3010的刷新率改为30hz。同时设置dlpc3478的黑暗曝光和正常曝光时间到30hz。通过这样的频率对其,来使dlp3010的外部触发信号,触发相机,同时设置相机的曝光时间与dlpc3478一致,来达到拍摄我屏幕播放的每一帧图片。
可能DMD这边是60HZ的倍数。
这也是为什么HDMI video模式不能满足工业应用。
你可以将图片写入FLASH,但是速度慢。有规格书上图片能够实现高速刷新:
尽管我设置了频率对其,屏幕播放的是30hz的视频后。每帧图片在DLP这边也至少刷新了30次,这是为什么啦?不应该是播放一张图片的时候,dlpc3478接收处理一张图片吗?因为我需要连续的投几千张图片,所以存入flash的方法,我害怕内存不够。
我不是投影结构光,好像这个dlp3010的只能烧录1d的图片。我要做的是投影散斑2d图像,做鬼成像压缩感知的应用。我这样做屏幕和dlp3010的频率对其是不行的吗?