工程师,您好!
我们十分希望能够有一种DLP器件能工作在0度和12度的模式下,而不是正负12度。
比如0代表0度而非-12度,而1可以代表12度。
这是因为现在这种正负12度的模式下,不论正负12度,由小镜面拼接成的大镜面并不是一个完整的光滑的镜面,而是存在不共相的问题。而在复位情况下,每个小镜面都是0度,这样构成的镜面则是连续的,在光学上是接近完美的。
不知道现在这种模式的DLP是否存在一种可能的操作方式,使一个区域内的小镜子处于复位状态(0度),而另一个区域内的小镜子翻转12度。
或者ti是否有其他的产品可以实现这种功能。
十分感谢