Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479
您好,这款光机DLP4710EVM-LC,现在我们用万用表测量输出信号电压,用UI 控制光机投影触发信号,投影前后万用表数值都没有变化。我们换了个相机与光机连接,还是无法触发拍照。请查看下面组图片。请看一下是哪里的问题呢?麻烦告知解决方案,非常感谢!
还有,引脚的1和4是哪个呢?说明书上没看懂。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,这款光机DLP4710EVM-LC,现在我们用万用表测量输出信号电压,用UI 控制光机投影触发信号,投影前后万用表数值都没有变化。我们换了个相机与光机连接,还是无法触发拍照。请查看下面组图片。请看一下是哪里的问题呢?麻烦告知解决方案,非常感谢!
还有,引脚的1和4是哪个呢?说明书上没看懂。
你好,对的,引脚指的这个。
采用的是触发线,通过光机的ui 投影生成发出信号,相机的ui 接收信号触发。 没有示波器呀,这个ui 上面的触发信号是梯形图,波长挺长的,就用了万用表测量的。
经过实验,ui 控制投影时没有触发拍照信号。手动将J7处的红色元件插拔,会触发相机拍照,连线如图所示,但当白色线链接到从上往下数第4个引脚时,J7处的红色元件插拔不会触发相机拍照,请问如何能做到ui投影,相机同步拍照呢