Other Parts Discussed in Thread: DLP4500
各位专家们,你们好!
我购买了DLPNIRSCANEVM有一段时间,也看了挺多的产品页上的帮助文档,但我迟迟没有入门,遇到许多的问题。
我现在对EVM的主要使用需求是能够控制DMD进行只包含0、1矩阵的显示,例如此款DMD的微镜为912*1140,我就想将一个912*1140阶的矩阵在DMD上显示,设置一定的显示时间,之后再显示下一个矩阵,之后再得到Detector上的输出值供我进行观察处理。为了完成上面需求,我具体应该怎么做?
此外,我看到这款EVM是可以通过缆线与电脑连接,通过DLP LightCrafter 4500 Control软件对仪器进行控制,其中的Pattern Sequence模式设置是否就可以完成我上面描述的要求?EVM中有无接口能够实时得到Detector的强度输出,或者进行完上述的测量后如何得到的强度输出以便验证DMD的显示是否和预期相符。