大家好,
我想问一下大家是如何上手开始用DLPNIRSCANEVM设计一台属于自己的光谱仪的?作为一个纯小白,我拿到仪器之后除了使用它自带的GUI里面的功能进行测量外,我完全不知道如何下手在原有的设计框架下进行修改。例如在什么样的电脑环境下用什么软件进行编译调试,然后如何让编写的程序在EVM仪器中起作用。麻烦各位已经入门会使用的朋友们在这篇帖子下面留下你们宝贵的建议,这对刚拿到仪器不会使用的小白真的很重要。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我想问一下大家是如何上手开始用DLPNIRSCANEVM设计一台属于自己的光谱仪的?作为一个纯小白,我拿到仪器之后除了使用它自带的GUI里面的功能进行测量外,我完全不知道如何下手在原有的设计框架下进行修改。例如在什么样的电脑环境下用什么软件进行编译调试,然后如何让编写的程序在EVM仪器中起作用。麻烦各位已经入门会使用的朋友们在这篇帖子下面留下你们宝贵的建议,这对刚拿到仪器不会使用的小白真的很重要。
DLP NIRscan EVM AM335x Software: This software bundle includes the executable, source, and install files for the AM335x software which runs on the embedded processor in the DLP NIRscan EVM. This software implements the NIRscan spectrometer functionality. Version 2.0 is recommended as it adds the Slew Scan and Hadamard capabilities to the existing v1.0 feature set.
下载
| Description | Status | Version | Version Date | Download |
| DLP NIRscan Software Bundle for Linux | Obsolete | 1.0.0 | 04/11/2014 | Download |
| DLP NIRscan Software Bundle for Linux | Active | 2.0.0 | 8/15/14 | Download |
| DLP NIRscan MicroSD Image for Windows | Active | 2.0.0 | 8/15/14 | Download |
| AM335x Sitara ARM SDK | Active | 6.0 | Download |