This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,请见图片所示,这个报的ID错误,这是什么引起的?
这个板A能识别到EVM,本来这个板是正常的,可以用这个GUI软件连接调试及固件更新的。
我又设计了一个板B,直接挪用了正常的板A的DLP4710LC微镜的FPC板插到新设计的板B上,试了连不上USB。
然后再把FPC板还原回板A,USB连接,投影是正常的,但一下载图就弹出这个错误了。
我的目的是想看下新设计的板B出了什么问题,我焊好了新板,通电后,PMIC的电压1.1 V, 1.8 V, 2.5 V or 3.3 V正常,
Voffset, Vbias, Vreset都为0V,HOST_IRQ为3.3V,说明DLPC3479未启动,这j时打开 GUI软件(DLP4710LC 2.2.0.5),插上USB,左下角显示 EVM Status:Not Connected,点Firmwave--Update Firmware-Firmware Update Failed.
我用示波器也量了PMIC与DLPC3479间的SPI通讯是有时钟和数据在通讯的。24MHZ晶振频率也正常。
在新板B(这个板我删除了HDMI部分电路,MCU-MSP430F5514B也用了STM32F103C8T6代替了,只有PROJ_ON按时序触发PMIC和DLPC3479的电源启动的功能)。
我的问题如下:
1.调试过程中,我没有下载到任何的固件,在使用 GUI软件(DLP4710LC 2.2.0.5)之前需要预先下载什么固件吗?这个看起来不像DLP4500可以用JTAG先下载固件。
2.您提到了FLASH需要更新一下,是指开发板中的U16 U18 W25Q64JVSSIQ吗,需要什么第三方工具烧录什么参数?
谢谢,非常感谢您的解答!
https://software-dl.ti.com/dlp/pico-fw-selector/
固件这里下载,板子上的flash中程序出错,或者没有预先烧录,初始化都无法成功,需要取下来重新烧录,通用的SPI flash烧录器都可以用。
我根据您的建议U16 U18 W25Q64JVSSIQ 烧录了FWSel_DLPC3479_DLPA3005_pm2_i2c0x36_v8p1p1.img,看起来有进步
两个DLPC3479边上的灯D33 D34有亮了,之前都是不亮的,但HOST_IRQ为1.045V,没有完全拉低到0V,我看原开发板上的是拉到0.1V以下的。
所以在GUI软件(DLP4710LC 2.2.0.5)里调试,还是连不上USB。没有办法更新dpp3439-dual-ASIC_7.3.2固件。
是不是还缺少了什么固件要下载,谢谢。
。
我是按这个选择去下载的FLASH固件, 帮看下Pin Mapping 和 I2C Address的是这样选吗?下载下来后是FWSel_DLPC3479_DLPA3005_pm2_i2c0x36_v8p1p1.img
如示波器的图:第1第2个是LS_CLK的,120M,幅值72MV,信号看起来很弱,但有。
第3个是LS_RDATA,幅值1.8V,但不停地发一个脉冲,不是字节。
第4个是LS_WDATA,幅值0V,没有脉冲信号。
看起来信号线是通的。这部分的电路是按TI开发板上原理图连接的。
我检查了DLPA3005与DLPC3479间的所有信号连接,在示波器上和能用的开发板是正常的,只有那个Host_IRQ在低电平时有差别,我的板是只有1V,开发板是0V,会不会和我删掉的HDMI部分有关?
我检查了DLPA3005与DLPC3479间的所有信号连接,在示波器上和能用的开发板是正常的,只有那个Host_IRQ在低电平时有差别,我的板是只有1V,开发板是0V,会不会和我删掉的HDMI部分有关?
我还删除了MCU MSP430F5514,这个MCU和 USB芯片有信号连接,这个MCU的程序固件在TI那里有下载?
Host_IRQ 电压不对及USB连不上的问题处理好了,是因为USB芯片没有下载固件的原因,不过现在一直卡在这里都一个小时了,目前Vbias,Voffset,Vreset的电压还都是0V,这要查那些方向的,是那里要拨码还是要MCU的什么信号?谢谢。
好的,我这个再重新烧录一次,帮看一下图中的固件选择是对的吗,还有这个FLASH-W25Q64里是用来装什么东西,关于FLASH的在这个开发板上的作用说明在TI上哪里有文档?
您好,更新了 FLASH固件现在可以用USB下载两个DLPC3479的固件了(这个过程花了30分钟),也可以投影了,但我一点切换图片,就是DLP4710LC 2.2.0.5里的地铁示例图片,DLA3005就温度就很高,这里什么问题,界面好像有提示红灯通道什么的,一闪就过了,在这种情况下点更新图片就会出现以下图片,现在不敢上电了,就算只是Proj_ON低电平不给主控上电,这个DLPA3005也是很热的,看起来DLPA3005发生了不可逆的损坏。是我的FLASH固件不对吗,你可以发一个标准的给我的吗。 那个 Pin Mapping 的Option1 和 Option2 有什么区别? OX36和OX3A是什么区别?谢谢。
Dear Sophie Chen:
您好,现在可以更新DLPC3479固件(这个固件在哪下载,麻烦给个链接)了,可以更新内部图了及投图了,基本功能都实现了,就是那个DLPA3005在投图时,温度达到了100度左右,这个正常吗?感谢解答,谢谢。
你之前是哪里弄错了? 固件就是你下载的那个,能正常投图片就是对的了。 说实话,温度达到100°C不太正常,你测得应该还是外壳温度,这差不多已经是DLPA3005的极限工作温度,会对寿命造成影响。建议你看一下的layout,和整体板子,应该是哪里有不良,特别是LED driver和外置MOS管那边。
Dear Sophie Chen:
您好,之前ID对不上,只要在GUI里GET一次就对上了。
我没加外壳,没有散热片,直接用红外仪测DLPA3005的,左下位置(49P,50P)是发热点源,我设置了亮度电流,现在不热了,温度在40度以下。
现在还有个问题,投的图有点卡,Splash Images SET一下,还卡几秒才显示,中间还有点乱码,有些块在闪,稳定下来就不闪了。
我看开发板上的是不闪的。
我有个问题,DLPC3479上的固件和FLASH上的固件分别起什么作用,之有你说的FLASH的作用。这两种固件是否要配套使用。
DLP4710EVM-LC_Firmware_v8.1.0_Installer -- dlpc3479_fw_8.1.0.img 这个是下到FLASH 还是 3479上?
还有下图红框所示的dpp3479-dual-ASIC_8.1.4.img在哪下载?
谢谢,期盼回复。
Dear Sophie Chen:
您好,
DLPA3005的发热问题解决了,是电路元件用错问题。
现在投图还是有问题:
1. Test Patterns 投图时, 切换快,稳定,正常。
2. Splash Image 投图时,切换慢,1S内乱码,之后稳定投图。
3. Internal Patterns 投图时,切换快,但左边一直是前一个画面,反应不过来,右边投图正常。
我更新了固件 dlpc3479_fw_8.1.0.img,投图全是乱码。看来和固件有关系。
我想下载dpp3479-dual-ASIC_8.1.4.img试一下,在哪下载?
期盼回复,谢谢。