Other Parts Discussed in Thread: DLP3010LC, DLPC3478, DLPA3000
我们现在硬件是DLPC3478+DLPA3000,光机DMD是DLP3010LC,如何投射出彩色条纹。普通的烧录模式,选择rgb模式,也不能投射出彩色条纹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们现在硬件是DLPC3478+DLPA3000,光机DMD是DLP3010LC,如何投射出彩色条纹。普通的烧录模式,选择rgb模式,也不能投射出彩色条纹
是的,但是烧录后选择rgb 还是是按r、g、b分开投影的,没感觉是彩色
这个是结构光系统,RGB分时投射。你设置的频率高些。这个和普通的投影不一样的。是video模式还是pattern模式?
在pattern模式下,速度设置100HZ, 您应该不能区分开的。

有可能您配置的pattern timing有风险。请先测试一个比较宽松的pattern.
...
你的trigger 2 out不对。
应该是每种LED对应一个触发的,

如果每个LED(R, G, B)都对应有触发,这样对应的LED会亮,出来就是彩色。你这个刷新率足够快。现在的RGB触发频率多少?这个和video mode投影机模式不一样的。
或者足够慢,你camera出来的还是单色吗?应该RGB三色都拍摄到的。只是怎么合成的问题。
每采集的一个pattern,是R,G或者B, 你的相机怎么合成彩色的?
直接通过HDMI投影即可。