This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在查阅参考文献时,看到用FPGA+DAD1000+DMD 0.7 XGA 12º DDR DMD Discovery™ 的结构做的设计,但是在TI官网上搜不到DAD1000、DMD 0.7 XGA 12º DDR DMD Discovery™ 、DMD 0.7 XGA 12º LVDS DMD Discovery™的资料,在百度文库上找到了,是2005年的资料,不知道是不是因为这几个芯片停产了。还会有货源吗
您说的应该是DLP Discovery 1000和3000这两款产品.现在推荐的是 DLP Discovery 4100.能够满足你们应用.
请参考: http://www.ti.com/tool/dlpd4x00kit
有许多资料下载.
首先你要确定是否TI原装的EVM板, 还是有第三方的接口电路板(这个是否要用到对应供应商的驱动程序).
如果都是TI的开发板:
1. DAD1000, DMD 0.7 XGA DDR:这个是TI的Discovery 1100, 有USB接口;TI可以提供基于Windows XP的GUI控制软件包;(请问你当时从哪里购买的?)
2. 0.7 XGA LVDS DMD:这个应该是DLP Discovery 3000开发板, TI原装的没有PC机接口,因此没有控制软件. 你可以直接在APPS FPGA上做VHDL逻辑控制DMD需要的PATTERN. 如果有第三方控制接口板, 可以直接使用他们支持的控制软件包.
如果你有任何问题没有解决,请联系我或TI官方代理商和设计公司(http://www.ti.com/lsds/ti/analog/dlp/solutions-services.page)